This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:SDIO 50MHz

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0206A, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1430740/lsf0108-sdio-50mhz

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:TXS0206A

工具与软件:

尊敬的专家:

客户正在寻找电平转换解决方案 对于50MHz 的 SDIO、1.8V <> 3.3V 帧速率。 它们过去使用 TXS、但失败并通过 TXB。 他们通过 TXS 的内部上拉可能学到的知识会导致 SDIO_CLK 不需要上拉、但数据和 cmd 会用到。

但我看到 TXB 的 DS、对我来说、TXB 只支持高达30Mhz 的频率看起来很奇怪。 (当1.8V <> 3.3V 时、TXS 最高只能支持35Mhz)。  

我们讨论了 TXS0206A、但间距太小、需要额外的 PCB 组装成本、因此拒绝了该计划。  

现在、他们 考虑使用具有外部上拉电阻的更灵活的 LSF0108、这也与 TXB 引脚相同。 但是、我看到 主题"LSF0108转换1.8V/3.3V@LSF"、我们不建议对 SDIO 使用100MHz。

我感到困惑的是、我们在 LSF0108 DS 中放置图1的原因是用例仍然可以接受或根本不推荐?

 客户倾向于将多芯片整合到单个解决方案中、适用于6通道 SDIO CLK、CMD 和 DATAN (4位)。 它是否可行、您能否建议一个合适的解决方案?

P.S.实际还需要进行 UART 和 GPIO 电平转换。 因此、如果 LSF0108也可用于更轻松的 BOM 控制、则更适合客户。  

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一款无源开关;上行转换时、上升沿由上拉电阻器生成。 (这可以在上图中看到、其中红色的波形相当慢。)

    要达到50 MHz、需要使用非常强的上拉电阻器。 这意味着两个 SDIO 器件都必须能够通过这些电阻器灌入电流、否则它们的 VOL 会变得过高。 我不知道这些器件的驱动强度。

    据我所见、TXS0206A 是唯一支持快速 SDIO 转换的解决方案。

    如果上拉电阻器可以、则 LSF 可用于 UART 和 GPIO。 一般来说、TXU 转换器是更好的选择。