This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC00:SN74HC00N 2个不同的批次代码、一个显示正确、另一个不显示#39;t

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1430763/sn74hc00-sn74hc00n-2-different-lot-codes-one-displays-correct-and-other-doesn-t

器件型号:SN74HC00

工具与软件:

您好!  

我们的客户在 电路末端使用 SN74HC00N 来提供显示屏。 我们适合于2023年购买的一款产品、该器件的批次代码为"28A75DKE4"、显示正确。 我们适合 最近购买的 批次代码"3CA1LMG4"无法正确显示的器件。

对此有什么建议吗?我们应该关注什么?  

提前感谢您的帮助。  

此致

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新器件采用全新裸片。 数据表保证限值没有变化、但您的电路可能依赖于超出这些限值的特性。

    请显示您认为错误的输入/输出信号的原理图和示波器迹线。