This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:可与 ADS127L18和3.3V MCU?搭配使用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1430683/sn74axc8t245-can-be-used-with-ads127l18-and-a-3-3v-mcus

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件: ADS127L18

工具与软件:

TI 人好

我的客户倾向于 在 ADS127L18 和3.3V MCU 之间使用 SN74AXC8T245。

您能否帮助我检查 SN74AXC8T245数据速率是否可以支持 ADS127L18与3.3V MCU 进行通信?

ADS127L18数据表:谢谢

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads127l18.pdf?ts = 1730124878382&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fproduct%252Fzh-cn%252FADS127L18%253FkeyMatch%253DADS127L18%2526tisearch%253Duniversal_search%2526usecase%253DGPN-ALT

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    是的、 谢谢、该器件可以在3.3V 下支持高达380Mbps 的速率或190 MHz。

    此致、

    Michael。