This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:我们是否可以在 VCCA=VCCB 时使用 SN74LVC16T245?需要遵循任何电源序列?

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1430409/sn74lvc16t245-can-we-use-sn74lvc16t245-for-vcca-vccb-need-to-follow-any-power-sequence

器件型号:SN74LVC16T245

工具与软件:

您好!

IAM 使用(SN74LVC16T245)器件对于电平转换应用、在我的案例中、VCCB 是固定的、IO 信号为3.3V、VCCA 端口信号可以是1.8V、2.5V、3.3V 或5V、但它将是3.3V IO 信号。

因此、在上述要求中明确指出、在某种情况下 VCCA=VCCB、数据表中提到 VCCA 和 VCCB 均可在1.65V 至5.5V 的任何电压  下供电。现在根据数据表信息、它是否可以在 VCCA=VCCB 下工作? 和

需要使用可用的组合来遵循端口 A 和端口 B 的任何电源序列?

谢谢、此致、

Akshai。