This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:当 VCC = 5V 时、VOH 的值

Guru**** 2588115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1430618/sn74lvc1g17-value-of-voh-when-vcc-5v

器件型号:SN74LVC1G17

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户 Inovance 正在评估 SN74LVC1G17DCKR。 它们使用 VCC = 5V、当 VCC = 5V 时缺少 VOH 规格、如下图所示。

请您提供一下  在 VCC = 5V 条件下、VOH 的值是多少

非常感谢。

Joyce