This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45-Q1:关于器件性能的问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1430410/sn74axc1t45-q1-question-about-device-performance

器件型号:SN74AXC1T45-Q1

工具与软件:

我想将3.3V 电源晶体振荡器的 LVCMOS 输出信号(80MHz)转换为1.5V 工作电压。 此产品是否可用于此用途? 如果有任何性能限制/限制、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tetsuya:

    它可以在负载极小的情况下使用、因为这些限制包括集总容性负载。 例如、下面的显示了负载< 50 pF 时 A 到 B 的3.3V 至1.5V 延迟低至6ns。

    作为参考、这表示粗略估算的1/6ns、大约为167Mbps (83 MHz)。

    此致、

    Michael。