This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:QSPI 支持

Guru**** 1805680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1429672/lsf0204-qspi-support

器件型号:LSF0204

工具与软件:

大家好!

我想在 QSPI I/F 线路中使用 LSF0204DPWR。

1.我想在 QSPI I/F 中使用它(双向、无方向开关信号)。 我可以毫无问题地使用它吗?

2.如果是 QSPI、是否不需要在信号线上使用上拉电阻器?

如果我想添加下拉电阻、是否应该参考数据表中的表10-3来确定常数?

祝你一切顺利

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. LSF 可以工作。 它需要强上拉电阻器才能达到高速度、因此器件必须能够灌入该电流。

    2.高电压侧必须使用上拉电阻、低电压侧必须使用上拉电阻。

    3.不得使用下拉电阻。

    表10-3假设您已经知道所需的上拉电流。 但这取决于所需的速度以及器件和布线的电容

    您应使用 TXB (不带任何上拉/下拉电阻器)、并且不应使用长布线/电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    1) 1)我知道 LSF 可以驱动 QSPI、但它在高压侧需要一个上拉电阻器。

    强上拉电阻器的常数是多少? 我是否应该使用下图来确定常数?

    2) 2)您是否推荐 TXB 系列?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.上拉电阻器的尺寸取决于 所需的速度以及器件的电容和实际电路板上的走线。

    2.是的。 请注意、TXB 也有限制;请参阅我的第一个回答。