This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:具有多个从 GPIO 的 SPI 驱动器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0108, TXU0102, TXU0304, LSF0108, TXV0106, TXU0104, TXU0202, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1430617/txu0304-spi-driver-with-multiple-slave-gpio

器件型号:TXU0304
主题中讨论的其他器件: LSF0108、TXV0108 TXV0106TXU0104、TXU0102、 TXU0202TXS0108E

工具与软件:

您好!

我正在寻找一款 SPI 电平转换器、但我需要一款能够处理多个器件的转换器。

理想情况下为  TXU0304、但有6个 GPIO、但我注意到您不提供这个。

哪种方案最接近上述方案? LSF0108?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Revky:

    您还可以将 TXV 系列用于具有更多通道的 GPIO。 请参阅 TXV0106或 TXV0108。   有关 ts 的252Fwww.google.com%252F 其他建议、请参阅 www.ti.com/.../scea118.pdf

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但这意味着我需要在示例中每个方向使用一个2 x TXV0106。 我想要的是单芯片解决方案、让 SDI/SDO/CLK + 3个 CS 引脚无论是固定的还是双向的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TXU0304 + TXU0102 (或 TXU0104 + TXU0202)或2×TXU0304来简化 BOM。

    如果您需要单芯片、则必须使用 LSF0108或 TXS0108E 等非缓冲转换器。