This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:端口 A/B

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1430817/sn74avc4t245-port-a-b

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件: TXU0204

工具与软件:

根据 SN74AVC4T245数据表中的以下原理图、如果我将电源 VCCB 更改为1.8V、将 VCCA 更改为3.3、是否存在任何问题? 方向会从 B 变为 A 的电流。 P1DIR 将连接到 GND、P2DIR 将连接到3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会起作用。

    还要考虑 TXU0204。