This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1431968/txb0108-txb0108

器件型号:TXB0108

工具与软件:

Dears、

客户使用电平转换芯片、特定应用是在 DSP F28377D 和通信板之间实现 PBI 总线通信。 现在我想选择一个双向电平转换芯片来转换3.3V 和5V。

目前正在尝试使用 TI 的 TXB0108PWR 芯片进行电平转换。 单独测试时、芯片级转换比较好、但是当它实际应用于 DSP 和通信板之间时、波形混乱、函数无法实现。
请根据上述信息分析并确认 TXB0108PWR 是否有可用、或者是否有其他合适的电平转换芯片。 谢谢你。

此致、

Arabella Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    请参阅 克服 TXB 型转换器设计挑战 、获取解决 TXB 常见问题的指南。 如果信号是每通道固定方向且自动双向功能不是硬性要求、则可改用方向控制转换器(AXC8T245/LXC8T245)。

    此致、

    插孔