This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G32-V62:为什么 EP 器件的温度范围与 EP 器件的温度范围不同?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1431258/sn74lvc2g32-ep-why-is-the-temperature-range-of-the-v62-part-different-from-the--ep-part

器件型号:SN74LVC2G32-SN74LVC2G32-G32 EP

工具与软件:

V62器件表明其额定工作温度仅为-40至+85、但它显示为"与 SN74LVC2G32-SN74LVC2G32-125相同 EP "、即-55至+125。

为什么 V62器件的温度范围不同?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是网站上的一个错误。 这些器件共享同一芯片并具有相同的温度范围。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第6页同意该网站的要求、因此也需要更正。

    要确认、两者的温度范围都应该是-55到125?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    请参阅随附的文档、该文档具有适当的温度范围:

    e2e.ti.com/.../V6206630.pdf

    此致!

    Malcolm