This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT125-Q1:引脚说明不匹配

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1431581/sn74ahct125-q1-mismatch-in-pin-description

器件型号:SN74AHCT125-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我 在下面发现了一个引脚说明不匹配的问题。  

请参阅下面的引脚8和10。  

图5-1翻转了#8和#10的引脚说明。  

图5-1是正确的、但您可以仔细检查一下吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信治:

    感谢您提醒我们注意这一点。 图是正确的、表是错误的。 我将提出修正这一问题。

    此致!

    Ian