This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS05:ESD 数据请求

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1431183/sn74ls05-esd-data-request

器件型号:SN74LS05

工具与软件:

您好、支持团队。

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果如"请参见数据表"所述。
但是、此数据表未显示 ESD 的结果。


请告诉我 SN74LS05N 的 ESD 数据(HBM 数据、CDM 数据)。

谢谢!

林裕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yutaro、

    该器件为500V HBM 和2000V CDM。

    此致!

    Malcolm