This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:5V TTL 至3.3V CMOS 双向电压转换器

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV8T245, SN74LVCC3245A, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1431632/sn74lvcc3245a-5v-ttl-to-3-3v-cmos-bidirectional-voltage-translator

器件型号:SN74LVCC3245A
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245、SN74LV8T245

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有与 SN74LVCC3245A 相同封装/引脚排列、但5V 侧(VCCB 侧)兼容 TTL 的电压转换器?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 B 侧输出驱动至3.3V 是正常的、您可以将 VCCB 连接至3.3V (输入可耐受过压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、它不能承受过压。

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请帮助参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)? 谢谢、以帮助确认器件的过压容差。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不查看数据表来了解这一点? 根据 SN74LVCC3245A 产品说明书中的"绝对最大额定值"、无论是 A 侧还是 B 侧、绝对最大电压容差为 Vcc+0.5V:

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常抱歉、您的理解不对、SN74LXC8T245是可替代过压容限应用的产品、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我已检查此器件、它不兼容 TTL。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    使用 LXC 来改变5V CMOS 电平以及任何采用兼容 TTL 的过压输入运行的缓冲器或 SN74LV8T245等器件是否可行?

    此致、

    Michael。