This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4047B:生产日期代码2AC7VFM

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4047B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1432089/cd4047b-date-code-2ac7vfm

器件型号:CD4047B

工具与软件:

您好!

我们使用的是生产日期代码为2AC7VFM 的 CD4047B。 我认为、"2"是年份中最低有效数字、而"A"是10月份。 我们怎么知道年份是2,022,2012还是2002? 是否存在与特定生产日期代码相关的任何已知质量问题或报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wil:

    这将是2022年器件、生产日期代码没有已知问题

    此致、

    Owen