This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G04:RC 振荡器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G04, SN74LVC2G14, SN74LVC1GX04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1432238/sn74lvc2g04-rc-oscillator

器件型号:SN74LVC2G04
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G14SN74LVC1GX04

工具与软件:

你(们)好

我正在尝试使用 SN74LVC2G04设计 RC Occillator。
顺便说一下、当我通过 Google 查找它时、我看到 RC 振荡器只能做某些逆变器。 是否有适用于 RC 振荡器的独立逆变器套件?
在实施 RC 振荡器时、您是否有任何参考资料?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了能够处理慢速边沿、您需要 SN74LVC2G14等施密特触发反相器。

    晶体振荡器将反向器用作模拟放大器;为此、您需要像 SN74LVC1GX04一样的非缓冲反向器。 但对于 R-C 振荡器而言、这不是必需的。

    逻辑器件的输入开关阈值具有较大的容差。 如果您关心精度、请改用比较器(请参阅 此示例)。 (但是 R-C 振荡器无论如何不是很准确。)