This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT651:具有逻辑电路的设计

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1432684/sn74abt651-designing-with-logic

器件型号:SN74ABT651

工具与软件:

、我有‘ 部件号、此问题是针对 TI 的所有逻辑;对于逻辑门器件和其他器件的控制引脚、如果它们处于固定的电平、建议将它们直接连接到电源和接地、或者将它们与电阻器串联、然后将它们连接到电源和接地。 所需的串联电阻器数量是多少;在1997年发布的"使用逻辑器件进行设计"一文中、建议将电源和接地直接连接到除少数特殊结构器件之外的所有器件。 本文是否有更新版本、以及是否有其他说明文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《使用逻辑器件进行设计》第7页中介绍了:

    具有多发射极输入端的器件(SN74和 SN74S 系列)例外。 由于不应将大于5.5V 的电压施加到输入端(因为如果超过该电压、输入端的基极-发射极结会断开)、这些器件的输入必须通过串联电阻器 RS 连接到电源电压 VCC (请参阅图11)。

    Fairchild 的 TTL 设计 提供了更详细的说明:

    输入端通常 通过1 kΩ 至5 kΩ 电阻器连接到 VCC、因为将其接地意味着提供 IIL 电流而不是 IIH 电流IIL  IIH 大几个数量级。 建议使用该电阻、以保护输入免受 VCC  电压浪涌的影响、并保护系统免受输入直接对地短路的可能性。 单个1k 电阻器可以处理多达10个输入。

    没有其他具有多发射极输入的逻辑系列;此建议没有改变。 (即使对于 TTL 和肖特基系列、仅当实际发生过压时才需要电阻器。 如果将输入连接到同一个 VCC 并具有去耦电容器、则输入可能无法浪涌超过 VCC。)