This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:输出阻抗是多少?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1431898/tpld1201-what-is-the-output-impedance

器件型号:TPLD1201

工具与软件:

团队成员、您好!

当 VCC = 1.8V 时、TPLD1201的输出阻抗是多少?
您能为高电平和低电平状态提供两个输出阻抗吗?

此外、推挽2X 意味着什么? 它是否使用2对推挽输出?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    以下是一个常见问题解答、介绍了如何根据 VOH 计算输出阻抗。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/742466/faq-what-is-the-output-voltage-voh-or-vol-when-the-output-current-is-x-or-the-supply-voltage-is-y

    我已经冒昧地为您执行突出显示的案例的计算。

    RoutH=(Vcc-Rcc VOH)/ IOH =(1.8 - 1.78)/100e-6 = 200 欧姆。

    RoutL = VOL / IOL = 0.005/100e-6 = 50 Ω

    请注意、这仅适用于在 IOH / IOL = 100uA 下运行的特定情况。 在不同电流下运行会改变电阻。 另请注意、这是基于具有误差裕度的最坏情况工作条件、实际 Rout 可能明显较低。

    2X 输出选项可以在相同的 VOH / VOL 电平下运行、灌入/拉取更多电流。 这将导致输出电阻降低。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian-San:

    感谢您的快速回答!

    2X 输出选项可灌入/拉出更多电流、运行于相同的 VOH / VOL 级别。 这会导致输出电阻降低。

     2倍输出选项的输出电流是多大?
    它将是1X 的两倍吗?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    最大直流电流从每引脚12 mA (1倍)增加到每引脚17 mA (2倍)。

    使用我昨天链接的计算、我们可以看到、对于 VCC = 1.8V、从1X 移动到2X 会将  RoutH 的一半增加到100欧姆、将 RoutL 的一半增加到25欧姆。

    此致!

    Ian