This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:如何使用 GPI 复位?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1431894/tpld1201-how-to-use-gpi-reset

器件型号:TPLD1201

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在 尝试将 IN0用作 GPI 复位。

应在哪里连接此 GPI 复位引脚? 我没有连接的地方。

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    如果将该引脚用作 GPI 复位、则无需在任何位置连接该引脚。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian San、

    我已经创建了一个项目、以了解 GPI 重置是否有效。

    我已在2ms 后将 GPI 复位信号设置为高电平、但在2ms 后 DFF 的输出不是低电平(初始状态)。
    根据我的理解、如果 GPI 复位为高电平、则整个系统都将处于初始状态。

    我已经附加了项目文件、您能检查一下并发现有什么问题吗?

    e2e.ti.com/.../TPLD_5F00_RST_5F00_TEST.syscfg

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    此功能未在 ICS 仿真中实现、因为使用它会导致整个器件复位并重新加载配置。 因此、它的较少为配置复位、而更多为器件复位。 如果您正在尝试复位触发器、您可以添加触发器的复位输入并将其连接到输入引脚。

    此致!

    Ian