This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7407:采用 AM26LS32ACN 线路接收器并具有 SN7407N 的差动编码器输入到 HTL 输出转换电路设计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624, SN7407, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1433005/sn7407-differential-encoder-input-to-htl-output-conversion-circuit-design-using-am26ls32acn-line-receiver-with-sn7407n

器件型号:SN7407
主题中讨论的其他器件:UCC27624、、、 AM26C32

工具与软件:

您好!

我想得到对 下面的电路概念的意见、这个电路将伺服驱动器的差分线路驱动器输出转换为24Vdc 输入到 Mitsubishi FX3U PLC (差分信号输入到24Vdc 输出)。

请提出建议。

此致、

Blessen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将 SN7407用作电平转换器。 但是、UCC27624等栅极驱动器具有较低的功耗和推挽输出。

    AM26C32可以省电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复和建议。 通常的爱尔兰供应商(Radionics)不提供 UCC27624。 除了省电功能(这是目前最少的考虑因素)外、还需要对电路进行其他改进吗? 再次感谢。