This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204

Guru**** 2993380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1433263/lsf0204-lsf0204

器件型号:LSF0204

工具与软件:

我知道将1.8V 和3.3V 之间的转换配置为[AN=1.8V / Bn = 3.3V]是正确的、但也可以将其配置为[AN=3.3V / Bn = 1.8V]吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的要求是 Vref_A 是最低电压(此处为1.8V)。 任何 I/O 引脚上的上拉电压可以是任何不小于以下的电压(1.8V、2.5V、3.3V、5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    我同意克莱门斯的回应。 如果有关于此器件的任何其他问题、请告知我们。  

    此致、

    插孔