This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:器件标识含义

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1432366/sn74lvc2t45-device-marking-meaning

器件型号:SN74LVC2T45

工具与软件:

您好、TI 团队!

我想知道我所用的组件 SN74LVC2T45DCUR 顶部标记的含义是什么。
更具体地说、我有两批电路板。 一个安装的元件顶部标记有"CT2J"、另一个为"CT2Q"。

我找到了文档 SNOA039C、但根据文档、第一个字符"C"应该表示器件类型:"比较器"。 但是、SN74LVC2T45DCUR 是一款电平转换器。 由于文件的最后一个版本是2005年、我想它可能有点过时:-)

在某处是否有更新的版本? 我无法通过直接在研究栏中输入来找到它。

除了这一点,它在这份文件中说:

后两个字符是与器件型号和选项相关的代码。

我想"T2"具体与 SN74LVC2T45DCUR 相关?

第四个字符与器件性能等级相关。 对于该产品的所有选件和等级、器件数据表中通常会全面指明这一包含四个字符的"顶部标记"。

我在数据表中找不到这个意思。 然而,它可能不是明确的书面

在论坛中尚未找到任何与 SN74LVC2T45DCUR 的该副本相关的主题。

在任何情况下,你可以帮助我关于这个主题和上面的几个问题?

期待您的回答、祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表中封装选项附录中的"器件标识"列所示、"CT2J"和"CT2Q"都标识了 SN74LVC2T45DCUR。

    单个字母没有任何意义。 (TI 制造的芯片太多了、以至于根本无法将结构强加于人。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TI 有很多产品、每个团队自行决定器件标识约定、可能不会遵循您共享的文档。 该 文档发布在2005年,所以我确信这是多么准确:)  

    正如 Clemens 提到的、器件标识主要用于标识器件和其封装。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你们两个的答复,克莱门斯和约书亚,和抱歉的答复晚了(星期五在法国这里有一个公共假日:-)!

    好的,所以它与特殊的批次或任何东西无关... 不是我失望或任何东西,但它让我想...

    为什么同一组件(J、Q、R)具有多个不同的后缀?

    最后一个数字是否随机放置在特定批次中?

    同一批次是否存在差异?

    对我来说,这似乎有点神秘;-)

    此致、

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是随机的、可能表示出不同的生产线或组装地点、但 TI 不会发布此类信息。