This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106:用于 RGMII

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1433322/txv0106-for-rgmii

器件型号:TXV0106

工具与软件:

您好!

对于以下 RGMII 规范、 TXV0106可以支持吗?

Va 至 Vb = 1.5V 至1.8V。

谢谢!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    让我和我们的团队看看 RGMII 信号在1.5V 时是否可支持。 我会尽快回复。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    谢谢! 我们的 SOC 仅提供1.5V 电压、我们需要转换为1.8V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    团队能够确认、当 VCCA = 1.5V 且 VCCB = 1.8V 时、TXV0106可以支持 RGMII 信号。 谢谢!

    此致、

    Josh