This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126-Q1:PSpice 模型不适用于 SN74LVC1G126

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1429790/sn74lvc1g126-q1-pspice-model-not-working-for-sn74lvc1g126

器件型号:SN74LVC1G126-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G126

工具与软件:

对于 SN74LVC1G126的 pspice、pspice 模型在 TI 中不起作用。

以下是在 TI 中针对 pspice 仿真观察到的误差:  

TI 能否分享在 TI 适用于 PSPICE 的模型?

此致、

Abhishek D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SN74LVC1G126.cir

    尊敬的 Abishek:

    您能试一下这款模型吗?

    我相信我能够从问题区中摆脱出来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    仍然根据您的模型观察到上述误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不会得到相同的误差。 让我和我的团队谈谈、看看他们是否知道什么错了。