This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:Vcca 上支持的速度= 1.2V

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1433198/txb0106-the-speed-support-on-vcca-1-2v

器件型号:TXB0106

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我将研究1.2V 处理器到1.8V QuadSPI 闪存的电平转换。

我发现、当 Vcca = 1.2V 时、TXB0106用于 SPI、但仅支持20Mbps。

对于 QuadSPI 速度要求25MHz、是否有任何其他推荐的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maurice:

    遗憾的是、TXB0106目前是最佳选择。 我已根据您的应用程序进行离线请求更多详细信息。  

    此致、

    插孔