This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS126:隔离

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS126, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1434833/sn74hcs126-isolation

器件型号:SN74HCS126
主题中讨论的其他器件: TXU0202

工具与软件:

尊敬的专家:

客户希望为 UART 找到缓冲器、还需要具备防止漏电流从 VDD_SYS_3V3 (将始终开启)到 VDD_NORMAL_3V3 (可能关断)的功能。  SN74HCS126三态能否通过禁用 EN 来满足需求? 我们还考虑了 TXU0202、因为它提到了 Vcc 隔离和 Vcc 断开特性。 请提供建议。

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入和禁用输出具有高阻抗、因此电流不会发生泄漏。

    但请注意、受电器件的输入应始终具有有效电压;在通道1和2上增加上拉或下拉电阻器。