This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541A:反相缓冲器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC540A, SN74LV541A, SN74LV540A, SN74AHC540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1434379/sn74lv541a-inverting-buffer

器件型号:SN74LV541A
主题中讨论的其他器件: SN74LV540ASN74AHC540、SN74LVC540A

工具与软件:

作为一名客户、客户正在寻求与 SN74LV541A 实现 P2P 兼容(类似输出驱动强度)、但它是一种反相缓冲器、而且没有如下所示的上部 ESD 二极管。  

你能推荐一个合适的酒店吗! 谢谢。  

应用:用于 MD 逆变器的 PWM 缓冲器

此致

Brian

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LV540A 是一款逆变器。

    LV-A 输入没有连接至 VCC 的钳位二极管

    (有关较低或较高驱动强度、请参阅 SN74AHC540或 SN74LVC540A。)