This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:关于降压稳压器选择

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A, TPS51388, TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1433233/tps51397a-regarding-buck-regulator-selection

器件型号:TPS51397A
Thread 中讨论的其他器件: TPS51388TPS51397

工具与软件:

您好!

您能否建议使用12至+/-5V 的降压开关稳压器、从而维持高达6A 的电流和+/-20mV 纹波  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 TPS51397A 和 TPS51388都适合您的应用。  您可以应用 TI.com 上的 EVM 进行评估。 对于 IBB 设计、 使用电源设计器和本应用手册 使用反相降压/升压转换器(修订版 B) 是一个很好的开始。

    谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    感谢您的答复。

    请在12至-5V 的转换过程中分享相同规格的器件型号。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 TPS51388和 TPS51397A。 并请参阅上面的 IBB 设计指南。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurora:

    非常感谢您的答复。

    您建议的器件型号具有正输入和输出配置。

    请提供一个具有负输出配置且额定电流为6A 的器件型号。

    TPS63710、此器件的最大额定值为1A、但请为我推荐一个最低4A 的器件。

    谢谢。此致、

    Bhuvaneshwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正输出正常。 请参阅以下应用手册以先使用降压器件获取反相降压/升压转换器。 这两种器件(TPS51388和 TPS51397)非常适合。 所有降压器件都不会有负输出、您应该进行一些更改以将其用作 IBB 转换器。 希望这是明确的。

    使用反相降压-升压转换器(修订版 B) 

    奥罗拉