This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SLC8T245-SEP:传播延迟

Guru**** 1981065 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54SLC8T245-SEP, SN74AXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1432832/sn54slc8t245-sep-propagation-delay

器件型号:SN54SLC8T245-SEP
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

工具与软件:

您好!

 SN54SLC8T245-SEP 仅显示典型数据、是否有最大可共享数据?

它似乎优于 SN74AXC8T245、但 SN74AXC8T245 显示最小值和最大值。

 如果 SN54SLC8T245-SEP 具有更小的 传播延迟、我们希望使用 SN54SLC8T245-SEP。 谢谢!

谢谢!

Jeff

SN74AXC8T245:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这似乎是之前回答的重复帖子:  

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic---internal/f/logic---internal-forum/1428954/sn54slc8t245-sep-propagation-delay

    谢谢!

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    有什么问题,我找不到上一篇文章.

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    SN74AXC8T245开关通道可参考此器件的最小值/最大值

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    仔细检查一下、意思是"SN54SLC8T245-SEP"最小值/最大值 是否可以 按以下方式引用 SN74AXC8T245? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是、这可用于确定  SN54SLC8T245-SEP 最小值/最大值。  

    此致、

    插孔  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。