This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:DIR等の使用方法などについて μ A

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1434032/sn74lvc16t245-dir

器件型号:SN74LVC16T245

工具与软件:

ご担当者様 μ A

御社製品「SN74LVC16T245」で質問があります。Ω

A側が3.3V、B側が5.0Vで使用しておりA側がBtoA、B側がAtoBでDIRを設定しております。μ A

この時DIRは3.3V系で制御しております。μ A

B側でAから入力しBに出力する時GND側に引っ張るような状態となり電流が多く流れる状況が発生しております。μ A

このICを使用する際の注意点等ありましたらご教示お願いいたします(例えば制御信号はプルアップおよびダウンが必須等)μ A

以上宜しくお願い致します。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个方向引脚("1DIR"和"2DIR")和所有输入引脚必须始终具有有效逻辑电压(低电平或高电平)。

    请展示原理图、并描述您希望在哪个方向使用哪些通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ご回答ありがとうございます。μ A

    回路は添付しました。μ A

    1DIR/μ 2DIRで制御方向を変えております。

    ご確認の程宜しくお願います。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制引脚连接正确。

    输入引脚应具有高阻抗。 请准确指定要向哪个引脚施加电压、以及哪个引脚被拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ご回答ありがとうございます。μ A

    回答の中で入力ピンがハイインピーダンスでプルダウンとのお話がありましたが、未使用ピンの入力を直接GNDに接続しておりますが問題有りますでしょうか。μ A

    例。2A1~2A8側で未使用ピンがある為GNDに直接接続している

    大変お手数ですがご回答の程宜しくお願います。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入引脚始终具有高阻抗、不会拉高或拉低。 输入引脚的状态必须通过外部连接进行设置。
    输出引脚始终驱动为高电平或低电平(取决于相应输入引脚的状态)。

    未使用的输入引脚必须直接连接到 VCC 或 GND、或通过电阻器连接到 GND。
    未使用的输出引脚应保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 提到的、任何使用的输入引脚都应连接到 VCC 或 GND。  

    如需更多信息、请参阅此常见问题解答。  [常见问题解答]如何处理电平转换器器件中未使用的 I/O 引脚?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ご回答ありがとうございます。μ A

    LVCは入出力をGNDに接続するよう記載がありましたが実際は入力側のみにGNDを接続しております μ A

    使用しているピン(2A1/2B1)をHIGHにすることによりこのデバイスが発熱するのと関係がありますでしょうか。

    信号を見る限り入力側(この場合2A1 / 2B1)をHIGHにすると出力側が5Vのレベルまで上がらなくGNDに引っ張られているような波形となっております。

    出力先についてはトランジスタのベースを接続しており電流は流れないとの認識です。μ A

    大変お手数ですがご教示お願い致します。μ A

    宜しくお願います。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来好像2B1引脚或连接到该线路的某个其他器件上存在焊接错误(GND 短路)。