This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:TPLD 是否可以内联编程

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD801, TPLD1201, TPLD1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1435359/tpld1201-can-the-tpld-be-programmed-inline

器件型号:TPLD1201
主题中讨论的其他器件:TPLD801、、 TPLD1202

工具与软件:

关于此产品、我有两个问题:

  • 器件是否可以进行内联编程?
  • 是否会有一系列不同比例的选项?

 谢谢!

祝您度过美好的一天!

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    无法以行的形式对此特定零件进行编程。 内联编程将被称为可以支持内联编程的器件的独特功能。

    我对你说的尺度感到困惑。 我们将在同一封装中有多个具有不同功能的 TPLD、即 TPLD1201RWB 与 TPLD1202RWB (TPLD1202的完整数据表仍在 TPLD-DESIGN 安全资源中)。我们还提供比 TPLD1201更小的器件、其 TPLD801在数字功能方面与移除 ACMP 的情况类似。

    这可以回答您的问题吗?

    此致、

    Owen