This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:缓冲器的 GUI 项目

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1435109/tpld1201-gui-item-for-buffer

器件型号:TPLD1201

工具与软件:

您好!

您能告诉我它如何制作缓冲器吗?

我想制造以下电路。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    一旦在器件内部就不需要缓冲器。 缓冲器通常用于提高信号完整性并重新驱动信号、但一旦通过输入引脚、就不需要使用缓冲器、因为信号将在 TPLD 内部重新驱动。

      

    这是制造缓冲器的最简单的方法、我也看到过

    来自疑犯的用户、LUT 将在器件完全上电之前输出。

    这不是我们团队关心的问题、因为无论如何、器件只会在 POR 序列完成后才开始运行。

    -Owen