This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:封装尺寸比 LSF0204小

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, TXB0104, LSF0204, TXU0304, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1434633/lsf0204-smaller-package-size-than-lsf0204

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: TXU0304TXU0104、TXU0204 、TXB0104

工具与软件:

嗨、团队:

您是否有更小尺寸的4位电平转换器建议? 现在我们可以找到尺寸为2*1.7的 LSF0204。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于固定方向信号、TXU0104/TXU0204/TXU0304采用1mm× 1.7mm X2QFN 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    实际上、我们希望使用双向解决方案。 您有更好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU0204和 TXU0304中的通道进入不同方向。

    LSF0204的 UQFN 是所有自动双向转换器中尺寸最小的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

    除了 Clemens 的回答、如果不需要开漏支持、TXB0104也可以在这里支持 UQFN。  

    此致、

    插孔