This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN10KHT5543:SN10KHT5543在指定的0°C 至70°C 之外的性能? (冷浸泡启动)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN10KHT5543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1435956/sn10kht5543-sn10kht5543-performance-outside-of-the-specified-0-c-to-70-c-cold-soak-startup

器件型号:SN10KHT5543

工具与软件:

是否有任何文档介绍 SN10KHT5543如何在冷浸泡后对加电做出反应?  我有一个热箱、在-40°C 冷浸泡后需要进行设计工作、我正在辩论我是否需要将一切都保持在复位状态并使用板式加热器以确保在释放复位时高于0°C。  ...或者更糟糕的是、在我们被确保高于0°C 之前、我是否需要延迟逻辑电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    此用例没有文档、因为冷浸泡温度低于我们建议的环境温度范围。 我们无法确定哪些特性/参数将在-40°C 下正常工作。 我的最佳建议是使用板加热器、并将此器件保持在0°C 或以上

    此致、

    Josh