This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PAL16R4AM:器件型号差异

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1435790/pal16r4am-part-number-difference

器件型号:PAL16R4AM

工具与软件:

您好!

您能解释一下 PAL16R4AMJ 和 PAL16R4AMJB 之间的区别吗?  

每个数据表未找到规格差异。 如果它们的规格相同、为什么有两个不同的器件型号?

此致、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B 器件与8103610RA 相同、在数据表中未对其进行描述、而是在 SMD 中进行了说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然感到困惑。 我想知道这两个器件之间的具体区别是什么吗? 如果我之前使用过  PAL16R4AMJ、是否可以使用 PAL16R4AMJB 作为替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、8103610RA 可以替代 PAL16R4AMJ。

    SMD 用于军用客户。 使用8103610RA 将浪费钱用于您不需要的军事资格。