This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02326A:用于双 SIM 卡的模拟开关器件

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TXS4558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1407495/txs02326a-analog-switch-device-for-dual-sim-card

器件型号:TXS02326A
主题中讨论的其他器件:TMUX1574TXS4558

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找具有以下特性的模拟开关 IC;

请在 TI 产品中推荐合适的产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图显示了一个普通的四通道2:1开关。 可以使用 TMUX1574。

    TI 专用的 SIM 开关 具有电压转换、边缘加速器和 LDO 等附加功能。 我不知道您是否需要这些功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我确实有来自客户一方的相同请求、但在查看  TMUX1574时。 我想知道我们的 TMUX1574是否可以在 FSA2567UMX 上处理电源开关通道? 我是指1VSIM 和2VSIM 通道。

    看起来它们在功率通道上提供较低的 RON、并且该通道可以处理150mA 负载。

    https://www.mouser.com/datasheet/2/308/1/FSA2567_D-2313887.pdf

    我检查了您的链接、我想也许我们没有类似的模拟软件支持这 种功能、但我们的 TXS4558可以支持这种电源+信号开关需求?  

    谢谢!

    BR、Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1574具有2 Ω、这应该足以满足< 50 mA 的要求。

    FSA2567UMX 假定 SIM 电源已由其他一些元件调节至所需电压;TXS4558通过 LDO 生成电源。 如果适当地更改电路、您可以使用 TXS4558。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的回复、但我看到我们的 TMUX1574每个信道最多只能支持25mA、这意味着如果 SIM 卡负载低于25mA、那么我们认为 TMUX1574可以支持与 FSA2567UMX 相同的功能 ?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clemens。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我将结束该主题帖、如有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢!
    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    否我不再需要支持、我们可以关闭它。 谢谢!