This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74:sn74lvc2g74dcur

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC44273, UCC27614, UCC5390, SN74LVC2G74, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1431498/sn74lvc2g74-sn74lvc2g74dcur

器件型号:SN74LVC2G74
主题中讨论的其他器件:UCC44273UCC27614UCC5390、、 LMG1020

工具与软件:

需要帮助来使用 D 型触发器设计分频器(我不是数字化专家)

大家好、我有一个分频器板、它使用 D 型双触发器(SN74ACT74NSR)和 MOSFET 驱动器(EL7104CSZ)作为前置驱动板、带有27.12 MHz 振荡器、或使用来自发生器的27.12 MHz 信号作为输入。 这个前置驱动板在将输入信号的频率 f 分成两个异相信号@ f/2后提供两个13.56 MHz 信号(具有可调脉冲宽度~ 20nS 的4V 脉冲)。 该电路板用于驱动高功率 MOSFET、从而产生几千瓦级的射频输出功率。 请参阅下面中的原理图。

电路板图像:

现在我需要以更高的频率产生信号:当输入信号@ 80 MHz ~ 120 MHz 时、两个输出 f/2信号从40 MHz 覆盖到60 MHz。 上述板和组件选择在13.56 MHz 下运行的设计不再有效。 我需要新的电路板设计和新的元件选择。  

sn74lvc2g74dcur 可能是替代 SN74ACT74NSR 的好方法。 有人向我推荐这件事。 您建议我使用哪种驱动器/放大设备来更换 EL7104?

我想知道 TI 是否有 针对分频器使用 sn74lvc2g74dcur 的参考设计。 非常感谢!

Freeman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Freeman:

    DFF 选择看起来不错。 我将把这个分配给栅极驱动器团队、为 EL7104的更换发言。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Malcolm!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Freeman、

    感谢您就您的问题联系 TI。

    在 EL7104中、我们没有 P2P 替代产品、但我们有大量单通道低侧驱动器可供选择。 例如、UCC44273是一款采用小型 SOT-23封装的4A/4A 驱动器。

    EL7104是否在目前120MHz 等高频下工作?

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、William、我必须进行新的设计、并制定新的电路板。 EL7104的上升和下降时间太 长、无法在较高的频率下运行(例如45 MHz)、并且如果它能够承受电流、则需要将其电流泵入比在较低频率(例如27 MHz)下的电流高几倍。 我必须选择一个新的驱动器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、UCC44273是否是正确的 P/N?  栅极驱动器|德州仪器 TI.com 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Malcolm、我可以使用一些参考设计? 我看到另一个触发器有参考设计。   (+) SN74LVC1G74:作为分频器-逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Freeman、

    请查看以下常见问题解答、确定系统中选择的栅极驱动器是否可以实现开关频率。

    [常见问题解答]如何计算低侧栅极驱动器的最大工作频率

    要加快上升/下降速度、您可能需要驱动电流高于 UCC44273的栅极驱动器。 UCC27614是一款具有10A/10A 栅极驱动电流的单通道栅极驱动器。 或者具有17A/17A 驱动电流的 UCC5390等单通道隔离式驱动器。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Freeman:

    这与其说是一个参考设计、不如说是数据表中提供的一个示例应用。 您可以采用相同的设计并将其应用于 SN74LVC2G74:2G74只是单个封装中1G74的两个。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、旧板上的 EL7104只能传输两个27 MHz 信号。 el7104必须使用、我必须使用新的组件和新的 PCB 布局进行新的设计。 我不确定目前的技术是否能够实现一个具有不同组件值但尺寸相同的设计/或一个 PCB 板、以覆盖多达100 MHz 输出信号、即、当电路板安装部件时、新设计具有200MHz / 120MHz / 40 MHz、输出信号为100 MHz / 60 MHz / 80 MHz。 如果不是、我必须设计两个不同器件尺寸的电路板、一个覆盖40 MHz 和60 MHz、另一个覆盖100 MHz 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Freeman、

    在100MHz 及以上位置进行开关超出了栅极驱动器的能力。 这将成为 IC 的散热问题。 我们的最高工作频率驱动器已针对 GaN FET 进行了优化、适用于高达60MHz 的驱动器(如 LMG1020)。 单通道低侧 GaN 驱动器。 要在如此高的频率下工作、可能需要查看栅极驱动器以外的解决方案。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Malcolm、您能通过使用三个  sn74lvc2g74dcur 来推荐分频器示例设计吗? 在如何将 DFF 连接到其他器件(如电阻器、电容器和电位器)以进行脉宽和振幅调节方面、我需要帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Malcolm、您能通过使用三个  sn74lvc2g74dcur 来推荐分频器示例设计吗? 我需要有关如何将其连接到电阻器、电容器和电位器以调节脉冲宽度和振幅的说明。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Freeman:

    您需要进行何种脉宽和振幅调整? 您能否画出一些波形、展示您想要实现的目标?

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    对于40 MHz 输出方波信号:周期25nS、脉冲宽度7 ~13nS、振幅4~6 V、上升/下降时间2~3 nS

    对于60 MHz 输出方波信号:周期16.6ns、脉冲宽度5~ 8nS、振幅4-6 V、上升/下降时间1~2 nS

    这些是我的近似猜测。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Freeman:

    因此、对于数字器件、输出频率和脉宽大部分都是固定的。 您将得到一个占空比为50%、脉冲宽度约为原始脉冲宽度的一半的脉冲。 振幅水平将等于 VCC。 根据数据表、上升时间应小于2ns。

    此致!

    Malcolm