This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45-Q1:请求鉴定数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1412894/sn74axc1t45-q1-request-for-qualification-data

器件型号:SN74AXC1T45-Q1

工具与软件:

您好、我们想根据 AEC-Q100以及材料声明文档和 ESD 等级(HBM、CDM)申请 p/n SN74AXC1T45-Q1的资质数据。

您能否提供这些数据?

谢谢!

Kevin Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请参阅 https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/ 、了解符合 AEC-Q100标准的质量数据和材料信息。 谢谢、另请参阅数据表的 ESD 等级数据表5.2。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您提供这些详细信息。 此外、我未找到此器件的等级要求。 鉴定数据将引导您转到数据表。 但是、我在数据表中没有看到任何详细信息。 请为这些测试提供"等级要求"以及相应的温度循环(TC)、HTSL、HTOL 和 ELFR 条件。

    谢谢!

    Kevin Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    有关此器件的资质认证数据可通过 https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800进一步找到

     有关器件的构造/认证的更多问题、也可访问此处的客户支持中心:

    https://ticsc.service-now.com/csm 

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助确定等级要求或信息位于数据表的哪一页。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请注意、数据表建议的温度周期通常为125°C、持续1000小时、最大工作电压为3.6V

    进一步参阅下面重点介绍的150°C 温度贮存烘烤和0.1故障率、谢谢。  

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。 只是为了确认、温度循环测试是经过500小时还是意味着500次循环?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin  

    1000小时、类似于 MTBF/时基故障估算测试持续时间、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的澄清。 在类似的说明中、您能说明 p/n DRV8912QPWPRQ1的测试条件吗?有关更多详细信息、请参阅下面的内容。

    数据表中未提供相关信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    谢谢、我已将该主题移至正确的团队、以便根据 DRV 器件更好地进行说明。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、接下来、我们是否有缺失信息的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我,直到下周星期二,看看这个,并回到你.

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们来跟进此请求。 您能说明 p/n DRV8912QPWPRQ1的测试条件吗?有关更多详细信息、请参阅上面的内容。

    数据表中未提供相关信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我仍在内部与团队核实。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TC - 温度循环、-65/150C

    HTSL - 温度周期、-65/150C

    WBP - 键合线拉动(Cpk>1.67)

    此致!

    Keerthi