This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:技术问题

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1435485/sn74lvc1g125-technical-question

器件型号:SN74LVC1G125

工具与软件:

请确认材料  SN74LVC1G125YZPR 与 SN74LVC1G125YZPRB 之间的差异 ? "B"后缀表示什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G125YZPRB 已停产;此信息可能不再存在。 它可能具有一些不同的电气特性、或胶带上芯片的方向不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我在 Rochester Electronics (TI 的 EOL 经销商)工作、因此我们仍然有库存、客户还会继续购买。 没有可供参考或确认的历史数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、

    无法找到器件之间的任何差异。 我能够确保没有电气差异、并且我看不到它在卷盘中旋转。 我们可能为他们准备了某些客户特定的器件型号、并且从 EOLd 开始。 数据表中唯一会出现的部分是我们旧版本数据表并不总是保留的订购附录部分。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应和仔细检查。 我们将通知客户没有电气差异。