This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT132:有关输出类型和 VT +/ VT–的问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1435463/sn74ahct132-questions-about-output-type-and-vt-vt-

器件型号:SN74AHCT132

工具与软件:

您好!

我想了解与非门 SN74132N、SN74LS132N、SN74LS132N 和 SN74AHCT132N 的信息:

  • 输出类型是什么(推挽、缓冲、无抖动)?
  • 这三种输出类型(推挽、缓冲和无抖动)之间有何区别?

 

关于 SN74AHCT132N 参考、我要查找有关 VT +和 VT -的信息:

•数据表:  

VT 的最大值高于 VT +的最小值、这是否可确保输入的迟滞功能? 是否存在振荡的风险?

 

期待您的回答。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    [quote userid="630185" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1435463/sn74ahct132-questions-about-output-type-and-vt-vt- VT 的最大值高于 VT +的最小值、这可以保证输入的滞后功能吗? 是否存在振荡的风险?

    这些输入的迟滞可确保没有振荡风险。 我仍然建议您不要将输入放在阈值的范围内。 例如、确保您的输入上升至1.9V 以上、而在变为低电平时、下降至0.5V 以下

    [报价用户 id="630185" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1435463/sn74ahct132-questions-about-output-type-and-vt-vt-"]
    • 输出类型是什么(推挽、缓冲、无抖动)?
    • 这三种输出类型(推挽、缓冲和无抖动)之间有何区别?
    [报价]

    可以在参数工具中找到它们的输出类型。 所有这些都是推挽式。 Buffed 不是 TI 使用的输出类型(除非另有说明)所有输出都具有一定程度的输出缓冲。 无抖动也不是输出类型、我 不将其用作定义器件的规格。

    此致、

    Owen