This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:来自 TPLD 潜在客户的问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202, TPLD-ICS, TPLD801, TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1435394/tpld1201-questions-from-tpld-potential-customers

器件型号:TPLD1201
主题中讨论的其他器件:TPLD-ICSTPLD801、TPLD1202

工具与软件:

嗨、团队:

下面是我的客户关于此器件的一些问题:

  • 我是否知道 ICS 的标记点只能识别您要查看的波形段、或者它是否具有任何其他功能?
  • 是否有文件说明此标记点执行的函数?

  • TPLD EVM 与 TPLD 的编程器之间的通信协议使用的 SPI 是否意味着只要 TPLD 协议符合要求、我们就可以稍后通过自己的程序刻录 TPLD? 或者必须全部通过 TPLD 的编程器?

  • TPLD 是否具有多引导功能?
  • 这意味着在运行时切换了可刻录多个不同函数的刻录?

非常感谢!

祝您度过美好的一天!

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    我将您的主题移到了"逻辑"论坛、因为该产品与 MSP 器件无关。

    [quote userid="569514" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1435394/tpld1201-questions-from-tpld-potential-customers 我可以知道 ICS 的标记点是否只能识别您要查看的波形段、或者它是否有任何其他功能吗?

    这纯粹是为了进行仿真查看、您可以在发布到 TPLD-DESIGN 安全资源的 ICS 用户指南中看到更多详细信息。 我们正在努力将其上传到我们所 说的 TPLD-ICS 工具页面。

    [quote userid="569514" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1435394/tpld1201-questions-from-tpld-potential-customers TPLD EVM 与 TPLD 的编程器之间通信协议使用的 SPI 是否意味着只要符合 SPI 协议、我们就可以稍后通过自己的程序刻录 TPLD? 或者必须全部通过 TPLD 的编程器?[/QUOT]

    无法在自定义设置中对器件 TPLD1201、TPLD1202和 TPLD801进行编程。 我们计划发布一个有关将 TPLD 编程器与多个插座连接的参考设计、从而为上述器件创建 Gang 编程器。 该信息计划在未来的器件中进行更新、以支持您通过电子邮件联系以获取有关这些器件的更多信息。

    [报价 userid="569514" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1435394/tpld1201-questions-from-tpld-potential-customers "]
    • TPLD 是否具有多引导功能?
    • 这意味着在运行时切换了可刻录多个不同函数的刻录?
    [报价]

    不是。 它具有一个在启动时从其获取的 OTP 存储器组。

    此致、

    Owen