This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:将其用作5V 至1.8V 降压转换器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1435437/sn74lv1t125-use-it-as-5v-to-1-8v-down-shifter

器件型号:SN74LV1T125

工具与软件:

您好!

我希望输入可以安全地接受5V/3.3V/1.8V 电平、并将其转换为1.8V。 由于  SN74LV1T125采用1.8V 电源供电时能够耐受5V 输入、因此我希望我可以用它来实现我的目标。 但数据表未提及"5V 至1.8V"下移器功能。

有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一页提到了一些示例。 该器件支持处于建议运行条件和电气特性表中指定的限制范围内的所有电压组合。 因此、5V 至1.8V 可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我从图中看、它显示了5V 到1.8V 的使用情况。