This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC3T97-SEP:97和98系列可配置逻辑之间的差异?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1436127/sn54sc3t97-sep-differences-between-97-and-98-series-configurable-logic

器件型号:SN54SC3T97-SEP

工具与软件:

您好!

采用增强型航天塑料的这些可配置逻辑门的97系列和98系列有何区别? 下面的比较链接不清楚。

https://www.ti.com/compare-products/?id=253&type=GPT&partList=SN74LV3T97-EP、SN74LV3T98-SEP EP、SN54SC3T97-SEP、SN54SC3T98-SEP&columnList=-3,152,136,1994max、3286max、776,116,21921921910 max、1,192,294、295,14914981130、-4

谢谢!

Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、没关系-我看到98上的反相输出。