This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:VCCB 不同电压输入

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1435823/sn74avc32t245-vccb-different-voltage-input

器件型号:SN74AVC32T245

工具与软件:

您好!
我需要确认关于 SN72AVC32T245的一些内容。
在之前的 QA 中有一个类似的问题、但我想确认是否可以按附件所示使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 这些引脚在内部连接。 只有两个电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 Clemens 所述、每个电压组在内部连接、只能使用一个电压。 C4和 F4引脚没有问题。

    此致、

    Josh