This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:Vref A 和 B 处于相同的1.8V 电平

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1436257/txs0102-with-vref-a-and-b-at-same-level-1-8v

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G66

工具与软件:

尊敬的论坛

当 I2C 总线的该部分断电时、我需要使用 TXS0102进行 I2C 总线去耦。

在我的设计中、Vref A 和 B 都为1.8V、当 OE 变为低电平时、总线的段会被隔离、但不需要其他转换

我已经阅读了 TXS0102数据表、其中指出 VrefB 不能低于2.3V

是否有一些 TI 部件更适合实现 i2c 总线隔离或开关?

谢谢

Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC2G66

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    如有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack

    没有关于此主题的其他问题

    好的

    Ignacio