This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:上拉电阻选择

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1436274/lsf0102-pull-up-resistor-selection

器件型号:LSF0102

工具与软件:

嗨、团队:

尽管 LSF0102支持高达10 MHz 的频率、但即使使用2.4 MHz 信号、波形也会变暗、如下所示、客户怀疑是上拉电阻器导致的。


1. LSF0102可以与推挽式或开放式列车配合使用,但这种切换是什么决定的呢?
如果有一个上拉电阻器、它是否在开漏模式下运行、如果不在、它是否在推挽模式下运行?


2.我在数据表中查看了上拉电阻器恒定值的正确值、具体说明如下。
根据"在0.175V 时驱动低电平状态的器件必须从一个或多个上拉电阻器中灌入电流并保持 VOL、"我不明白应该选择什么特定的电阻器值。
需要进行哪些具体计算?

3.根据连接 IC 所需的电流值来确定上拉电阻的上限是否足够? LSF0102是否有任何特定的规格?

此致

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi-San、

    为了通过 LSF0102获得更快的速度、外部上拉电阻的大小需要更强、并且需要输出电容。 需要降低。 两者之间的反比关系可以计算如下:  

    1.) LSF0102是一款具有开漏输出的无源转换器、支持推挽驱动器/开漏驱动器。 它不知道驱动器架构是什么、对于低于 VREFA 的输入电压、开关处于导通状态;对于输入电压 VREA 或更高、开关处于高阻态(外部上拉电阻决定输出高电平状态)

    2.) 这在您提供的图中的公式3中。  

    3.) LSF0102的建议运行条件是针对流经 FET 的64mA。  

    客户还可以参考这组 Logic Minute 视频来更好地了解 LSF: www.ti.com/.../understanding-the-lsf-family-of-bidirectional--multi-voltage-lev.html

    此致、

    插孔