This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774-Q1:不同温度和器件的传播延迟数据

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1434818/sn74axc4t774-q1-propagation-delay-data-across-different-temp-and-devices

器件型号:SN74AXC4T774-Q1
主题中讨论的其他器件:TXV0106-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

我的客户将此器件 用作 TDM 信号的1.8V 至3.3V 电平转换器。 它对传播延迟时间很敏感。 延迟时间会影响采样时间。  

下面是客户的原理图。 如数据表中所示、从 A 到 B 和从 B 到 A 的传播延迟时间如下所示。  

为了确保 TDM 数据传输的准确性、我们要检查高温和低温(-40C 至125C)下的传播延迟时间分布数据以及器件间的传播延迟匹配数据。 您能分享一下吗?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    我们没有这些信息。 在验证期间、我们的团队会在设定的温度值下捕获传播延迟

    如果客户对更快的传播延迟值感兴趣、可以查看 TXV0106-Q1

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:  

    与客户共享 TXV0106-Q1。 但现在该项目要更改解决方案还为时太晚。  

    验证期间、我们的团队在设定温度值下捕获传播延迟

    您能与我分享一下这些数据吗? 将有助于客户了解其系统中传播延迟时间的影响。  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    请留出一些时间、与我的团队一起探讨这个问题、看看我们是否能够提供这些内容。 我应该在明天之前得到答复。 谢谢。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    与团队讨论之后、我们只能保证数据表上显示的参数。 无法提供特定温度下的传播延迟等信息。 对于给您带来的不便、我们深表歉意。  

    此致、

    Josh