This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC1T45:是否可以在运行期间动态更改 VCCA/VCCB 电压?

Guru**** 2814995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1436470/sn74lxc1t45-vcca-vccb-voltage-can-be-changed-dynamically-during-operation

器件型号:SN74LXC1T45

工具与软件:

您好!

SN74LXC1T45下、运行期间 VCCB 电压是否可以动态更改?
例如、VCCA=3.3V、VCCB=1.8V 优先、因此 SN74LXC1T45用作3.3V 至1.8V 电平转换器。
然后在运行期间、我的客户想要更改 VCCB=5.0V、以便 SN74LXC1T45能够在可能的情况下作为3.3V 至5.0V 的电平转换器工作。
这是可行的吗? 或者、为了使 VCCA 和 VCCB 必须关闭一次、VCCA 和 VCCB 必须根据需要重新上电?

此致、

K.. 平野