This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV245A:要使用此器件完成脉冲信号电平转换、需要知道此器件的内部输出阻抗、这在手册中不查询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1436268/sn74lv245a-to-complete-the-pulse-signal-level-conversion-using-this-device-the-internal-output-impedance-of-this-device-needs-to-be-known-which-is-not-queried-in-the-manual

器件型号:SN74LV245A

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前、必须使用该器件来实现10ns 脉冲宽度30kHz 重频脉冲信号的电平转换、并且需要知道 SN74LV245A 器件内部的输出阻抗。

问题:启用 OE 后、需要 SN74LV245A 的输出阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在4.5电源的情况下、最坏情况下的输出阻抗为 VOL / IOL = 0.55V / 16 mA≈34 Ω。典型值约为该值的一半。