This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:输出振荡问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1434350/sn74lvc2t45-output-oscillation-issue

器件型号:SN74LVC2T45

工具与软件:

 当我们测试该 IC 时、输出波形有时会振荡。  您会看到附带的文件吗?

 

 在我们的应用中、上拉/下拉寄存器的条件不同。

这不符合数据表的要求。  它是否会受到振荡的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指定所有控制引脚的电压、并显示该通道输入和输出的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与 Clemens 类似、您能否附上原理图并提供波形的更多详细信息(输入/输出)。 谢谢。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否看到原理图的附件文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 输入以 VCCA 为基准;3.3V 不是有效信号电平。

    引脚3上的信号也可能没有有效电压。 (请显示示波器轨迹。) 偏置电路的用途是什么? 这实际上是数字信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DIR 输入 :我更改为5Vpp 信号。 但是、该振荡问题仍然没有出现、
    您会看到随附图片的 CH2波形吗。



    >偏置电路的用途是什么? 这实际上是数字信号吗?
    根据主器件的要求、安装了该上拉/下拉电阻。 该器件通过 检测上拉或下拉来检测上电序列下的功能模式。 这些线路是 SPI 信号的数据和时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在随附的图片中、CH2正在振荡。 如果这是输入信号、则转换器将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >如果这是输入信号、则转换器工作正常。
    否 捕获到的该引脚该波形用作输出端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例包括输入信号的布线。